This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:TPS62933P VIN>DC20V,IC Damage

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302110/tps62933p-tps62933p-vin-dc20v-ic-damage

器件型号:TPS62933P

 此文件中的 TPS62933P 原理图设计

 当 VIN<20V 时,Vout =5.1V,VIN>20V,IC 损坏

   如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您的联系。

    我认为您不应添加磁珠(60欧姆?) Analog_GND 和 Power_GND 之间的时序参数。 这是不正确的。 请将其移除、然后使用短线进行连接。

    您的输出是5.1V 还是5V? RFB 电阻器设置为5V、而您提到了5.1V。

    PIN7是 PG 而不是 SS、所以你可以删除 CSS (C29)。

    RT 连接到 GND、从而设置1.2MHz fsw。 因此、请遵循我们的数据表推荐的 LC 表、使用3.3uH 电感器。