This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:UCC27611可用于高侧驱动器吗?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301816/ucc27611-can-ucc27611-be-used-for-high-side-driver

器件型号:UCC27611

大家好、我现在正在考虑将 UCC27611用作船体桥式逆变器的栅极驱动器。
输入电压为200V。

我在 PSpice for TI 中制作了一个栅极驱动电路原理图。 仿真结果显示、向高侧 UCC27611的 VDD、IN+、IN-输出引脚施加了大约200V 的电压电势。

UCC27611运行正常、因为它在高侧为 UCC27611运行创建了电势差、但从电势角度来看、该引脚上的电压非常高。 它在实际使用时会损坏吗?

我附上了原理图和仿真结果 pdf。 另请访问 this.e2e.ti.com/.../InverterDesign.pdfe2e.ti.com/.../InverterResult.pdf

此致、

陶地良太  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    是的、您可以将低侧驱动器用作高侧驱动器、如本 常见问题解答中所述。 只要电势差 差异 在这些引脚和 UCC27611的 GND 之间的值在数据表规格范围内、该器件不应损坏并正常运行。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    感谢您的快速回复。
    我很放心、UCC27611将作为高侧驱动器工作。  

    谢谢。
    陶地良太