This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:UCC27201A 的最大频率

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303191/ucc27201a-max-frequency-of-ucc27201a

器件型号:UCC27201A

大家好、

我的客户正在使用我们的 UCC27201A、他们将 MOS 的频率设置为300-500kHz。

您能帮忙检查 UCC27201A 的最大频率吗?

高频会导致高温升高吗? 我们是否完成了高频应用的温度测试?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    感谢您提出有关 UCC27201A 的问题。

    这个器件可运行在大于1 MHz 的频率上。 开关频率的主要限制是热性能。 开关频率越高、损耗导致的热量就越多。 随着频率的增加、会增加驱动器需要耗散的功率。 数据表中的绝对最大额定值部分指定了该产品每种封装类型的功率耗散能力。 一旦确定设置所需的功率耗散、就可以根据数据表第6.4节中的散热特性对产品进行热评估。

    下面是有关计算半桥驱动器最大频率的常见问题解答。

    如何计算半桥栅极驱动器的最大工作频率

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔