This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:用作电池充电器时具有二极管仿真功能

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301321/lm25148-diode-emulation-feature-when-used-as-a-battery-charger

器件型号:LM25148

我有兴趣将 LM25148用作12V 铅酸电池的电池充电器。  

规格:

输入电压:20–35VDC

输出电流:6A

峰值充电输出电压:14.7V

浮动充电输出电压:13.8伏

电池运行测试输出电压: 11伏

我需要确认自己的理解、LM25148的二极管仿真功能将防止其在以下条件下使电池放电。

  • 电池将始终连接到 LM25148的输出、即使电源未连接到 LM25148的输入也是如此。
  • 电池达到14.7伏时、电流下降约80%后、LM25148的设定点将降低到13.8伏。 电池电压会下降到该电平、但会立即下降、因此电池电压将在一段时间内高于 LM25148输出电压。
  • 我们进行电池运行时间测试、将 LM25148的输出电压设定为11V、以使电池电源电流进入负载、但是希望 LM25148在电池被取出或出现故障时保持工作状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    如果输出是预偏置的、则这在 PFM 模式下应该是可以的。

    MOSFET 应均关断、SW 应处于高阻抗状态。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我将在我的项目中继续使用该部件。