This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44处于 OCP 模式时 COMP 引脚为5.8V

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301496/ucc28c44-comp-pin-5-8v-when-ucc28c44-is-in-ocp-mode

器件型号:UCC28C44

大家好、

我的客户正在使用我们的 UCC28C44、他们正在进行短路测试。

他们发现、当我们的 UCC28C44处于 OCP 模式时、COMP 引脚电压为5.8V、VREF 引脚电压也为5.8V。 波形如下所示:

CH1 (黄色):COMP 引脚电压   

CH2 (绿色):CS 引脚电压

CH3 (蓝色):VREF 电压

MOS 的 Ch4 (粉色):GS 电压

 

您能否帮助详细解释为什么当 OCP (COMP 连接到5V VREF)时 COMP 引脚电压更改为5.8V?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    Vref (蓝色)具有 5V 的高值(高于参考值的2.5分频)。 额外的0.8V 电压来自 短路峰值、当发生短路时、该峰值可能来自噪声/耦合。

    当 FB 引脚低于2.5V VFB (类似于模拟短路)时、-COM (yelow)的最小值为 Vref 至0.2 (数据表中指定的高电平 COMP 电压、请参阅下文)。 5.8可能源于这样一个事实:在短路发生时、COMP 引脚通过内部二极管被钳位(大约为+0.7)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermendez:

    请您提供有关内部 COMP 引脚结构的更详细的图片或 sch、以帮助客户了解这一点吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    该原理图是模拟设计 IC 级信息、目前暂无此信息、因为不向大众提供。 让我看看我是否能在星期一早上为您拿到它。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hernandez、

    非常感谢。

    期待着答复。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我明天会回到你身边。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hernandez、

    您还能帮助检查两个二极管的压降和两个 R 的电阻吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。 这些二极管上的电压约为0.7V 2R、R 电阻器在 COMP 引脚(在两个二极管之后)到 PWM 比较器的正输入端子之间形成一个分压器。 根据 COMP 电压(截至 Vref)、这些电阻器上的压降可能会有所不同。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hernandez、

    在客户的应用中、COMP 引脚连接到光耦合器的输出、 他们需要知道 COMP 引脚中的确切 R 和2R、才能计算光耦合器的上拉电流限制电阻器、还将使用此信息来计算短路保护时 Vcomp 的电流限制。

    您能帮助检查 R & 2R 的电阻吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。

    1.这些电阻仅表示分压器(1/3)。 实际上、该分压器不是电阻器 R 和2R、而是模拟 IC 模块(晶体管)。  

    2.如果使用下面显示的配置,则调节占空比(COM 电压),通过光耦合器从 COMP 引脚拉出电流。 当出现 短路时、光耦合器将拉出尽可能多的电流。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。

    -在设计中可以跳过上面以红色突出显示的电阻器。 COMP 引脚在内部已经有一个上拉电阻器(约1k Ω)。 该电阻器(以红色突出显示)有时用于调整反馈环路增益、但您也可以使用其他参数调整环路增益、因此您可以直接删除/跳过它。

    你太棒了