This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:如何使用 TPS2372/TPS2373实现非标准120W/8类 POE++ PD

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS2379, PMP7499

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299059/tps2372-how-to-implement-non-standard-120w-class-8-poe-pd-using-tps2372-tps2373

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS2379PMP7499

我们正在尝试实现非标准120W 8类供电设备。 除了下面分享的视频、是否有参考设计或其他设计资源。

TPS2372/3与非合规高功率 PSE (UPoE、PoE++和 POH)一起工作|视频| TI.com

如何与 TPS2372实施 LLDP 以协商更高的功率。 这是否需要加以处理或由 MCU 提供、或者 TPS2372的 Autoclass 是否会自动要求 PSE 提供最高的可用功率?

任何有助于我们实施 LLDP 的设计资源或原理图都将受到高度重视。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    感谢您的联系。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。  

    有关 LLDP 相关问题、还请联系 TI 的 PHY 团队。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jithin:

    您可以使用 TPS2372 TPS2372-4进行双路 PD、但其内部热插拔可能无法单独支持120W 的功率。 所附文档可能会有所帮助。  e2e.ti.com/.../Beyond-BT-High_2D00_Power-PoE-Solution-using-the-TPS23880-and-TPS2372_2D00_4_5F00_slva986.pdf

    对于非标准设计、 可以在此处使用 TPS2379。 PMP7499 (https://www.ti.com/tool/PMP7499)是60W 的示例。  此外、您可能需要减小 PSE 侧的电流检测电阻、以使 PSE 不会切断电源 。 如果您 同时使用具有足够额定功率的非标准 PSE (或无源注入器)、而没有90W 或更低功率限制、则操作将会更简单。  

    有关 LLDP 相关问题、还请联系 TI 的 PHY 团队。 他们对 LLDP 更熟悉。 谢谢。

    此致、

    帝昂