This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:您能向我发送适用于 Linux 的寄存器映射和驱动程序演示吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296919/tps65994ae-can-you-send-me-register-map-and-driver-demo-for-linux

器件型号:TPS65994AE

我只找到了数据表。 您能向我发送 适用于 Linux 的寄存器映射和驱动程序演示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道什么是终端设备吗?

    您可以通过"Request"(请求)按钮申请《技术参考手册》。

    我们没有适用于 Linux 的驱动程序演示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     终端设备为 Android pad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我们。 请发送请求、我们的营销团队将负责处理。

    另请注意、如果您 将无法通过 AE 的最新合规性测试、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在开发 Android Pad。  我使用 TPS65994AE。

    但是、内核中没有它的驱动程序。 并且没有针对它的在线驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有也不提供此器件的驱动程序。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我知道。 您是否有注册表。 我只能找到数据表。

    您能否演示一些有关 TPS65994AE 的驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过请求按钮请求技术参考手册。

    正如上面提到的 Tommy、您必须通过器件页面上的申请表来请求访问技术参考手册(含寄存器表)。 在我们提供登记表之前、您需要提供一些有关您计划使用的信息。 工程师将审查申请并提供访问权限。

    以及您是否有关于 TPS65994AE 的驱动程序演示?  [/报价]

    我们不提供 TPS65994AE 的驱动程序演示。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请求"按钮在哪里? 这只是一张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用此链接导航至器件网页: https://www.ti.com/product/TPS65994AE

    如果您向下滚动、有一个"请求更多信息"部分、您可以在其中单击"立即申请"链接。

    谢谢。此致、

    克里斯