This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:应用问题

Guru**** 2550710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292271/lm5148-application-issues

器件型号:LM5148

您好!

调试 LM5148时、如果输出电压为7.4V、负载为6A、输入电压为7.5V 到8.1V、SW 的波形不正确、并出现不规则的方波。 如下图所示、24kHz 至416kHz 的频率波形有不规则的方波。 将电压调节到8.2V 或以上将使 SW 的波形正常、频率约为412kHz、这是相对规律的。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    这是低压降工作的一个函数、当 VIN 接近 VOUT 时、占空比必须延长、并跳过一些关断时间以进一步延长占空比。

    请参阅图8-1。

    请注意、如果您在 VIN 接近 VOUT 时具有相同的412kHz 频率、则压降电压将远低于大家看到的100mV。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、  

    谢谢!

    另一个问题是在测试 SW 的 MOS 驱动器 Vgs 时、发现上桥和下桥 MOS 驱动器存在轻微短路、TI 演示板也存在一些问题。 这可以解决吗? 或者如何增加上桥和下桥 MOS 的死区时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

    不应出现任何击穿。

    您能否分享它的示波器屏幕截图? 您是否在 TI EVM 上看到过此类通信?

    死区时间无法调整、只是可以使用 BOOT 电阻器或栅极电阻器延迟上升时间。

    -奥兰多