This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:PH 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867, TPSM82866A, TPS54519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296339/tps54519-absolute-maximum-ratings-on-ph-pin

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件:TPS62867TPSM82866A

您好!

在测试器件时、在开关端子测得的电压超过绝对最大额定值。

这些仅在开关端子在低电平到高电平之间转换时发生。 我想知道这些过压情况是否会导致器件损坏。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些波形是在 EVM 还是您自己的 PCB 上捕获的?  它们不一定是问题、但我们应始终检查您的 PCB 布局。

    您为什么要评估这个较旧的器件?  TPS62867是 TPSM82866A 电源模块的较新版本、较小版本。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这些波形在 EVM 上捕获、并更改了一些元件。 (电感器、频率和输出电压)。 当它准备就绪时、我将在我自己的 PCB 上再次测量它。

    对于器件建议、很遗憾 TPS62867不符合我们的要求。 (之前的帖子 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241541/tps54519-current-limit-threshold 中对此进行了说明)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我已经在 PCB 上捕获了波形。 未观察到>7V 的过冲、但<-2V 和<-0.6V (>10ns)的下冲仍然存在。

    这些瞬态过压情况是否存在任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的波形。

    我不关心它们、我们应始终检查您的 PCB 布局以确保效果。  您能否在您的 PCB 上发布 TPS54519的图像以及在该图像周围布线的一些组件?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的图像。

    顶层

    底层

    这些元件下方的内层(L2-L5)全部为接地端。 我们将来可能会在2层或4层板上重复使用该设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送。

    对于 SW 节点波形来说、这基本上是好的且足够的。

    我强烈建议在 IC 下方穿孔、并使用较厚的铜连接从散热焊盘到 GND 引脚。  与器件的热连接现在相当差。

    同样、最好将电感器移到更靠近 IC 的位置、以便使 SW 节点更小。  电感器和 IC 之间的接地平面可以切断。

    克里斯