This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:是否可以使用 LM5143A-Q1来驱动 GaN?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297047/lm5143a-q1-can-lm5143a-q1-be-used-to-drive-gan

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143LMG2100R044

大家好、

想要检查 LM5143A 是否可用于控制 GaN。 你是否有任何努力或经验教训和教训?

此外、我还想知道如何使用 QG 和以下规格来计算 SW 压摆率和开关特性。 您能否向我展示如何计算相关的栅极驱动速度以及 SW dV/dt 和 di/dt?

...

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

    单独驱动 GaN FET 可能很困难、其灵敏度可能会受到一些制约。

    驱动 GaN 功率级、其中 GaN 驱动器与 GaN FET 共同封装、我们已经取得了更大的成功、尽管它是多余的、因为 LM5143驱动器仅用于逻辑操作。

    LM5143在与 LMG2100搭配使用时表现良好。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的答复。 关于"它们的灵敏度"、说难以驱动单独的 GaN 有什么意义?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

    主要是寄生效应、其中使用单独的裸片和布局将具有迹线和键合线的寄生电感。

    此外、外部 GaN 似乎具有高得多的 SW 节点过冲、这也会降低效率。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的答复。 您知道何时使用 HO1和 HO2来驱动 GaN 吗、具体要求是什么? 是否应该取出 HB1并使其悬空? 对如何将高侧驱动用作 PWM H 信号有什么建议? 我正在考虑使用 LM5143A 来驱动 LMG2100R044

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

    要驱动 LMG2100、SW 节点应连接到 GND。

    HB1/2可以连接至 VCC。

    由于 SW 节点必须为 GND、因此只能在 FPWM 中使用它。 则不能使用二极管仿真模式。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多