This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG MOSFET 的驱动和 LD 引脚的功能

Guru**** 1132040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302131/bq76952-the-drive-of-dsg-mosfet-and-the-function-of-ld-pin

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 专家:

    我 使用了贵公司的 BQ76952、遇到了一些问题。

1. 当 LD 引脚通过电阻器(__LW_AT__如下图所示连接到 PACK)时、放电 MOS 最初不导通、PACK+暂停。 那么、BQ76952如何通过 DSG 引脚断开放电 MOS?

2、 我了解到在放电 MOS 关断过程中、DSG 引脚的电压会跟随 LD 引脚的变化。 但是、LD 引脚在充电过程中的作用是什么? 如果我将 LD 引脚接地、DSG 引脚如何导通放电 MOS?

    当我快速点击电路板上的电源开关时、发现在放电 MOS 未导通的情况下、PACK+端子有一个输出。 因此、我想知道这是否与 AFE BQ76952的内部结构相关。

   谢谢!