This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:Vout 寄存器

Guru**** 2529400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A, TPS62865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301951/tps62868-vout-register

器件型号:TPS62868
主题中讨论的其他器件:TPSM82864ATPS62865

您好!

根据数据表、可通过 VID 引脚在两个输出电压寄存器之间选择输出电压。

对于 TPS628680ARQY、VSET/VSET VID 引脚连接至外部电阻器、从而设置启动电压。  

然后、在启动周期之后、输出电压是否由表8-6设置?

如何在启动后以启动电压设置是否使用相同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSET 电阻设置设置 Vout1寄存器中的电压。  您可以使用 VSET 电阻器设置电压、器件将在启动前后以该电压运行。

    这可以回答您的问题吗?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)那么、我是否可以通过仅设置 VSET 电阻器而不使用 I2C 来在启动前后使用相同的电压?

    例如、如果在启动前后均使用0.55V、需要将205k Ω 连接到 VSET 引脚。

    然后、是否自动在 Vout 寄存器1中设置0x8C (0.55V)值?

    (我希望在启动前和启动后之间设置相同的电压、而不通过 I2C 更改寄存器值)

    2)那么 Vout2寄存器仅由 PG 器件设置? (VID 引脚上拉至高电平) ex) TPS6286800CRQY

    3)我想知道我是否能知道启动后的 Vout 变化情况?

    您能告诉我一下这个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您无需 I2C 即可操作器件。  如果您不需要 I2C、可以查看 TPS62865或电源模块版本 TPSM82864A。

    1.是

    2. Vout2寄存器固定为0.9V。  您只能通过 I2C 更改此电压。  对于带有 PG 的版本、根本不使用该寄存器、因为没有 VID 引脚可供选择。

    3.许多处理器动态地改变电压以改变性能。  本应用手册的第4节展示了一个示例: https://www.ti.com/lit/an/sluaae9b/sluaae9b.pdf

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐、但对于 LPDDR5 VDDQ、我需要一个 Vout=0.55V 的降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、您是对的。  0.55V 略低于这2个器件的输出。

    克里斯