This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:错误 EOS、问题出在哪里?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302116/bq35100-bq35100-false-eos-what-is-the-problem

器件型号:BQ35100

迪亚尔斯、

我正在运行测试来模拟负载条件、

测试设置:

  • 用于模拟 LS14500的电池仿真器
  • BQ35100EVM
  • 微控制器

如图中所示的加载行为:

注意:系统每80秒重复一次 load 行为。

测量仪表读数作为 Excel 文件附加。

-问题是,我得到了假 EOS,当电池是40%和读数的短/长平均趋势 ,其中低于20%,

-在缩放的 R 读数中有一些尖峰

-EOS 脉冲阈值计数为3

还附加了用于对电池进行建模的数据

e2e.ti.com/.../ls14500n_5F00_BattSim_5F00_Model.csv

e2e.ti.com/.../ls14500n_5F00_SetupAndRawData.csv

e2e.ti.com/.../Excel_5F00_BQ_5F00_Reg_5F00_log4.xlsx

e2e.ti.com/.../Excel_5F00_BQ_5F00_DF_5F00_log4.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    每80年代过于频繁地唤醒监测计并进行 EOS 测量、BQ35100最适合用于脉冲/负载之间更长的时间段。 在每个脉冲之前、应明显放松、以便电压恢复到 OCV 附近。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用电池仿真器、因此我理解的弛豫时间在这种情况下不会有任何影响。(因为电压随着负载关闭而返回为 OCV)

    此外,什么让我惊讶的是,短趋势平均和长趋势平均没有满足 EOS 检测要求!

    如上面随附的 Excel_BQ_DF_log4.xlsx 中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    该监测计不能与电池仿真器配合使用、因此如果您使用电池仿真器、可能会出现错误。 EOS 误差来自脉冲较高或脉冲后的电压、如果仿真器没有对实际电池 RC 时间常数进行精确建模、则可能会导致 EOS 错误。

    此致、

    怀亚特·凯勒