This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:BQ25618E 泄漏电流

Guru**** 2810775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E, BQ25618EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296137/bq25618e-bq25618e-leakage-current

器件型号:BQ25618E

大家好、TI 团队,

BQ25618E 满时的泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人会在下周二回复您。  

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看:

    1. IQ_BAT 或 静态电池电流(BATSNS、BAT、SYS、SW)。 这是典型值9.5uA 和最大值15uA。

     ISHIP_BAT 或 运输模式电池电流(BATSNS、BAT、SYS、SW)。 这是典型值7uA、最大值9.5uA。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1. IQ_BAT 或 静态电池电流(BATSNS、BAT、SYS、SW)。 这是典型值9.5uA 和最大值15uA。 IQ_BAT 是否为 Ibat 泄漏电流?

    使用 EVM 测试如下:

    电池充满电时 Ibat 泄漏。

    测试条件:BAT =4.35V (截止电压)、VBUS =5V、SCL、SDA =0V 或1.8V、 BATFET 被启用、Ibat 泄漏电流=110uA

    为什么 Vbus=5V 时 Ibat 泄漏电流为110uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查您的上拉电阻。 I2C、CE 等上的上拉电阻器也会导致电池泄漏。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    使用 bq25618EVM 测试,Ibat 泄漏电流=110uA。请检查它。 如下所示。

    VBUS = 4.9899V

    VBAT=4.43V (__LW_AT__截止电压)μ V

    I2C=0V

    Ibat 泄漏电流=110uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池充电电压限制设置为4.35V、VBAT 电压设置为4.43V (BATOVP)、SDA 设置为0V、VBUS 设置为5.19V、则电池泄漏为105uA。 在 VBUS 等于和高于5.67V 的相同条件下、预计电池泄漏电流为13.7uA。 在 VBUS 低于3.35V 的相同条件下、电池泄漏电流预计为9.7uA。 请保持 VBUS 断开、高于约5.67V 或低于约3.35V、以实现所需的 IQ。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    数据表说明 VBus=0V-5V,则数据表说明错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力对此进行调查。 能否解释一下您的用例以及这对您的解决方案有何影响?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    客户希望确认测试方法是否错误或规格编写不正确。

    客户觉得漏电流过大会缩短充电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力针对下一次修订更新我们的数据表。 如前所述、请使 VBUS 保持断开状态、在大约 5.8V 或低于大约3.2V、以实现所需的 IQ。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔