请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 尊敬的 CIRs 和 Madams:
据说5S 时 LSB 为64mV、但是这个值是正确的吗?

将8位最大值255乘以64mV 不会得到24.48V 电压。
如果5S 的最大值为24.48V、它不是正确的96mV 吗?
如果该值为96mV、则为255 x 96mV = 24.48V。
请确认此问题。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 CIRs 和 Madams:
据说5S 时 LSB 为64mV、但是这个值是正确的吗?

将8位最大值255乘以64mV 不会得到24.48V 电压。
如果5S 的最大值为24.48V、它不是正确的96mV 吗?
如果该值为96mV、则为255 x 96mV = 24.48V。
请确认此问题。
此致、