e2e.ti.com/.../LM5177-Buck_2D00_Boost-_2D00_-In-Use.xlsm
我对9V-50V 输入20.5A 5.75A CC CV 电池充电电路进行了原型设计、并且我正在使用此计算器...
然而、斜率电阻在我的电路中引起了可怕的电感振铃、经过一些试错、62k 似乎引起了最小的振铃...
Comp 网络是一个与电容器并联的 RC、经过大量试错后、最稳定的网络似乎是与4.7K 和22nF RC 并联、680pF ...
但是、在15.5V-16V 左右的输入范围内、仍然有轻微的电感器振铃...
这不是主要问题、但我认为它与主要问题有关...
主要问题是、在升压或降压/升压范围内的任何位置、CC 输出都将随输入电压而变化、从最高0.6A (相同15.5V - 16V 输入为0.6A)到最高2.5A CC ...
无论输入是24V 到50V 的任何位置,输出都是完美的20.5V 5.7A CV CC ....
我的问题在 Comp 网络中吗?