大家好!
我的一个客户正在为其新产品评估 BQ25731。
在评估中、他们面临以下 IADPT 现象、他们想知道原因是什么。
请你给我答复吗?
[IADPT 现象]
它们使用 ChargerOption EN_LWPWR 进入和退出低功耗模式。
当 BQ25731处于 低功耗模式时、控制器也会处于睡眠状态。
退出 SLEEP 模式时、控制器会设置 EN_LWPWR=0并同时将 OTG 电压设置为3V。
此后、IADPT 引脚上输出1.8V 的时间约为20ms。
此时、ACP 和 ACN 之间的电压为0V。 因此他们认为 IADPT 电压不会输出、但大约1.8V 会输出。
您能告诉我原因吗?
寄存器值如下所示。
电阻器名称 地址 数据
ChargeOption0 01/00h 0110 0011 0001 1011
OTGVoltage 07/06h 0000 0101 1101 1100
OTGCurrent 09/08h 0010 1000 0000 0000
ChargeOption1 31/30h 1011 0011 0000 0000
ChargeOption3 35/34h 0001 0100 0011 0100
非常感谢您的答复。
此致、
和也。