This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI-Q1:ATL432Li 精度范围确认

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301560/atl432li-q1-atl432li-accuracy-range-confirmation

器件型号:ATL432LI-Q1
主题中讨论的其他器件:ATL431LI

嗨、团队,

DS 中的精度范围是在正常温度条件1mA 下测量的。 如果在电路设计中、Ika=0.08~15mA、那么精度范围会发生变化吗? 如果是、变化后的精度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ATL431LI 的动态阻抗会导致输出电压随电流发生变化。  

    由 Ika 和 VKA 引起的 Vref 误差可以计算为  

    如果 VKA≤10V、则;

    VREF = 2.5V +(IKA– 1mA) x 0.65 +(VKA–2.5V) x–1.4mV/V

    如果 VKA > 10、则;

    VREF = 2.5V +(IKA– 1mA)* 0.65 +(VKA–10V) x–1mV/V–10.5mV

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    ATL432LIBQDBZRQ1的实际应用如下图所示。

    根据规范、该放大器的类型应为 VKA=VREF。
    因为规格中的 VREF 是 IKA=VREF 下的结果1mA。

    因此、我想知道在上述实际应用中(IKA = 11)输出电压 VKA 与1mA 相比会有多大的偏差。 几 mA)。

    我对以下公式有一些疑问:

    1)什么参数是0.65以及它的单位是什么?
    2) 2)如果使用上述公式计算 VKA、应如何选择 VREF? 规格书中仅包含1mA 数据。

    请帮助确认。 如果您能帮助我计算出它、我将会更加感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    0.65是 以欧姆为单位的典型动态阻抗。 如果 VKA=VREF、IKA = 11mA

    VREF = 2.5V +(11mA– 1mA) x 0.65 +(2.5V–2.5V) x–1.4mV/V

    VREF = 2.5065V 典型值。  ATL432LIBQDBZRQ1的精度仍为0.5%  

    Vref = 2.494V 最小值、2.507V 典型值、2.519最大值。

    此致!

    沃尔特