This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116上的连接

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301249/tps2116-connection-on-tps2116

器件型号:TPS2116

您好!

我有3个问题。  您能告诉我们吗?

*1.

我的客户考虑将 TPS2116DRLR 与以下连接一起使用。

  • MODE 引脚:与 VIN1引脚连接 (手动模式)
  • VIN1引脚:3.3V 电源
  • VIN2引脚:1.8V 电源
  • PRI1引脚:与 MCU 上的 GPO 相连。
  • ST 引脚: 10kohm 下拉(不要使用它)

 如果您有任何疑问、请告知我们。

 

*2

如果不使用 ST 引脚、TI 建议使用哪一个10k Ω 下拉或 NC?  请联系我们。

 

*3.

TI 建议输入电容器和输出电容器的容值是多少?

1uF 电容器??  请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattori-San、

    1.不用担心。

    可以将 ST 直接连接到 GND 或 NC、正常。 建议将 NC 用于最小解决方案尺寸/最低的价格。

    3、负载电流是多少、电源提供 VIN1和 VIN2的类型是什么? 这将决定良好的电容值。

    谢谢。

    帕特里克