This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:当不同的 LED 颜色具有不同的 Vf 时使用电阻器来调节总压降

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302697/tps92390-using-resistors-to-adjust-the-total-voltage-drop-when-different-led-colors-have-different-vf

器件型号:TPS92390

我有四个分别带四个二极管的二极管灯串、两个绿色灯串和两个红色灯串。 四个绿色二极管的 Vf 之和为15.2V。 四个红色二极管的 Vf 之和为9.4V。  所有四个灯串都将在一个固定的20mA 上驱动。  是否可以在9.4V 灯串上添加290 Ω 串联电阻器、以将其在20mA 时的总压降调节到15.2V?

如果没有、是否有实用的方法可以用于调整不匹配的正向电压、使所有四个灯串都处于 0.8V VHEADROOM_HYS 包络范围内?

-基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    LED 电流是否会在您的应用中保持恒定? 如果是、添加电阻器可能是解决方案。

    Br

    帕特里克