This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:I²C I ² C 接口的有源30V 8A 降压/升压转换器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299033/tps55289evm-active-30-v-8-a-buck-boost-converter-with-i2c-interface

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55289

我正在寻找适合导入到 Altium 软件的"TPS55289有源30V 8A 降压/升压转换器、具有 I²C Ω 接口"的原理图设计。

我看到网站上的文件不再提供下载,您能否提供下载文件的链接或更新网站,以便我可以尽快下载文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzad:

    感谢您的联系。  

    请将以下信息发送给我、我会通过 Emali 向您发送 AD 设计文件。

    应用程序和产品类型以及任何其他项目详细信息(如数量、计划等)是什么?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzad:

    您是否仍需要 AD 设计文件? 如果通过电子邮件给您带来不便、您可以向我发送友谊申请、我可以向您发送 EVM 设计文件吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您发送电子邮件。

    请查看以下信息、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    应用:无线电源充电设备

    数量:1000

    时间表:3至6个月

    是的、我仍然需要该文件、如果您可以方便地尽早向我发送包含这些文件的电子邮件、我将不胜感激。 这是我的电子邮件 farzad@flyxtechnologies.com

    我不知道在哪里向您发送友谊请求。 请告知。

    此致!

    法尔扎德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzad:

    感谢您提供的信息、我已通过电子邮件发送给您、请检查文件。

    BRS、

    布莱斯