This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:峰值输出电流

Guru**** 2537450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301667/tpsm63610-peak-output-current

器件型号:TPSM63610

大家好、

您能否分享10A 峰值电流的瞬态条件? 谢谢!

此致、
谭婷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    该器件可实现10A 直流、但在室温下。 这是因为模块上存在大量的自发热。

    因此、在器件创建过程中、如数据表中所述、典型环境温度范围的规格为8A。

    但是、考虑到该器件的电流限制、它实际上可以高达10A DC。

    我不建议在没有任何形式的散热器或气流来冷却器件的情况下以10A 电流运行该模块。

    此致、

    吉米