This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:Vin 和 EN 之间的序列。

Guru**** 2518910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301863/lmr33620-sequence-between-vin-and-en

器件型号:LMR33620

大家好、

我对 Vin=0V 且 EN=3.3V 的情况有疑问

  • 该器件是否需要电源序列控制?
  • 在当前系统中、可能发生 EN=3.3V 和 Vin=0V。 在这种情况下会发生什么不规则情况?
  • 关于 线程
    "将10k 电阻器与 EN 引脚串联"的目的是什么?
    在 Vin=24V 的情况下、哪个欧姆更好?

您能给我任何意见或答案吗?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shuhei

    • 请确保 EN 不高于数据表中指定的"Vin+0.3V"。 可以通过将 EN 连接到 Vin 或连接 RENT 和 RENB 来为 Vin 供电、以设置 Vin UVLO、如9.2.2.2.10中所示。  
    • 根据数据表中的第7.1节"绝对最大额定值"、通常应避免这种情况。 有 一个内部 ESD 二极管、当 EN>Vin+0.3V 时会导通、可能会损坏。  
    • 电阻器的作用是限制流经 ESD 二极管的电流以避免损坏。  
    • 输入电压为24V 时、10k Ω 可以接受。  

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的支持。

    在此例中、Vin 和 EN 的电力线不同。

    那么、 我可以采取什么措施来避免"EN=3.3V 和 Vin=0V"吗? 或者、我是否必须进行序列控制?  

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shuhei

    当 EN=3.3V 时、Vin=0还是 Vin 悬空?

    如果 Vin 悬空、则可以首先使用10k 电阻器为 EN 供电。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我们在以下条件下进行了评估。
    在首先向 EN 端子施加3.3V 电压的系统中、使用该电路配置。
    VIN 引脚设置为断开、电源接通。

    因此、下图显示 VIN 处于开路状态、EN 和 VIN 之间的电位差:保持0.8V。
    众所周知、内部 ESD 二极管不会在电势差高达0.8V 时导通、因此 VIN 引脚电平会简单地提高至2.5V、同时保持该电势差。 在这种情况下、是否确实不会发生内部损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taku

    我知道内部二极管已经导通。 但对于10k 电阻器、功率耗散受到限制、因此这应该没问题。 但是、您仍然应该对此进行一些验证、运行很长一段时间、看看电路是否运行良好。 均低于正常 Ta 和高 Ta。

    谢谢、此致。