This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:VLS 大于10V 的输出电流?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298582/ucc39002-output-current-for-vls-greater-than-10v

器件型号:UCC39002

大家好!  

我希望根据数据表中的公式计算模块数量

N= 100k Ω* Iout、最小值/VLS、满量程

我对于如何降低 I OUT (VLS 大于10V 的情况下的最小值)感到困惑。 在本例中、我希望 VS 系统输出电压为400V。

如何调节数据表中显示的最小输出电流、或者该值是否在不同的 VLS 值范围内保持恒定?

IOUT 输出电流数据表中显示了0.5V≤VLS≤10V、但未显示其他值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!  

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。  

    "IOUT"是 LS 总线驱动器的输出电流。  "Iout、min "是  任何任意控制器可能产生的该电流的最小限值、 在数据表的电气特性表中指定为-1 mA。   

    (很遗憾、数据表有一个错误、在列出单位为"V"时、它应该为"mA"。  很快将纠正此问题。)   

      规格表中" IOUT 输出电流0.5V≤VLS≤10V "的测试条件包括 全局条件 VDD = 12V、表首给出:  

    由于针对此测试 VDD 指定为12V、 因此最大 VLS 不能实际超过 VDP-1.7V、因此 Iout 的特定测试条件会将 VDD 设置为0.5V 至10V。  
    对于 0.5V 至10V 之间的任何 VLS、最小输出电流能力都有效。

    该公式显示、当 VLS 为较高电压时、"n"这个数字较小。
    这表示最大 LS 总线驱动器输出电流能力为1mA (此参数的最小规格)时、如果最大 LS 总线电压 VLS 保持较低、则可以并联更多个模块("n"更高)。  
    最大 Vls 由最大 Vcso 驱动、因此电流检测放大器的选定增益决定了通过 Rshunt 的最大负载电流可获得多高 Vcso。

    Vls (和 Vcso)与系统输出电压无关。   最大 Vls (和 Vcso)被限制在 VDD - 1.7V、以避免 CS 放大器输出在高电平时饱和。  
    要求 VDD 小于15V 的绝对最大值。  由于系统 Vout 为400V、因此您的负载共享控制器将需要一个辅助偏置源、该偏置源可能大约(但不要求)为12V、可能更低、也可能更高。   

    在大多数只有几个模块并联的应用中、"n"的等式并不重要。
    当应用需要大量并联模块时、该公式变得很重要。

    在这种情况下、最好重新排列公式、  
    VLS、满量程= 100k Ω* Iout、min / n  其中"n"已经是已知的 模块最大数量。  这将告诉您能够驱动 LS 总线上所有模块的最大 VLS 是多少。   (请记住、对于低"n"、 VDD (最大值)< Vls-1.7V。)  
    然后、max Vls 将告诉您最大 Vcso 必须是多少、这决定了给定 Rshunt 值允许的最大电流放大增益。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich -  

    VLS、满量程= 100k Ω* Iout、min / n  

    Iout、min 是数据表中列出的-1mA 还是该控制器感应到的转换器输出电流?  

    如果我使用我的输出电流、VLS 将变为~60V、这不会在总线上接近400V 的位置。 我是否可以降低 VLS 并增大遥感线路?  

    谢谢!

    Mable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mable:  

    正如我在之前回复的顶部提到的、本例中的"Iout"是指 LS 总线驱动器的输出电流。  因此  、"Iout、min"是  数据表中列出的-1mA 最小电流容量 LS 总线驱动器。  
    此处、"Iout"不是转换器的输出电流。

    LS 总线电压(VLS)不应大于15Vdc。  VLS 必须始终小于 UCC39002 VDD、并应至少小于 VDD 1.7V、以保持电流检测放大器线性(未饱和)。  

    此致、
    乌尔里希