This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301840/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

您好!

  1. 输入电压(最小值)- 9V
  2. 输入电压(最大值)- 69V
  3. 输出电压- 12V
  4. 输出电流- 3A

对于使能信号、我们计划使用来自控制器的 GPIO 来切换引脚。 数据表中提到过、根据跨引脚的电压启用引脚状态

<0.7V -使能为低电平、IC 关闭

>3V -使能为高电平- IC 处于正常运行状态。

那么、我们是否可以在 EN 引脚上直接连接3.3V 的 GPIO 以控制 IC。 或者、我们是否仍需要使用 BJT 或 MOSFET 来进行电平转换?

此致、

黑雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    是的、可以通过提供数据表中提到的电压的输出来驱动该引脚。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    因此、可以连接3.3V GPIO 以启用 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh:

    可以、只要低电平保持在 0.7V 以下即可