Other Parts Discussed in Thread: LM25085, TPSM63606, TPS56837
主题中讨论的其他器件:LM25085、 TPSM63606、 TPS56837
您好!
我有两个问题,如果有人能回答 PLZ。
- 我需要两个输出8.4和7.4。 有没有简单的建议、我可以像简单的跳线那样使用它 在两个输出之间进行选择?
- 我需要6A 峰值电流。 我能否将两个 电路并联、或者连接可接受8V 至20V 输入和输出8.4和7.4的任何其他稳压器 IC?
您可能会问、当输出高于输入时、会发生什么情况。 在这种情况下、我可以确定输出电压=输入-压降
谢谢