This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:VCS-TH2、3的25C 规格

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301501/lm5121-25c-spec-for-vcs-th2-3

器件型号:LM5121

大家好、

我们能否提供与 VCS-TH2、3类似的信息、其中显示了"-40C 至125C"规格和"25C"规格? 我认为  VCS-th2、3仅在 "-40C 至125C"规格中定义

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    对我们来说,这是周末了。
    我会在周一回来与您联系。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    LM5121是较旧的器件之一。 因此、遗憾的是、我们无法提供数据表中未提供的任何电气特性数据。

    逐周期电流限制的容差被认为对于输出电压的精度而言更为重要、因此数据表中显示了更多之前的数据。
    对于其他电流限制、存在基本功能更为重要。 至于绝对数、您无论如何都需要在设计中留出足够的裕度。

    顺便说一下、VCS-TH1的扩展比对温度的依赖性(约2%)大得多。

    此致
    哈利