This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520

Guru**** 1136060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21330, UCC21551, SN6501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300767/ucc21520-ucc21520

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21330UCC21551SN6501

您好、TI。

我正在寻找一种驱动器解决方案,这种解决方案是特定于一种环状转换器。 我已成功使用 UCC21520开发双有源电桥(DAB)原型、 但在我的新项目中、我需要使用混合 DAB 设计、在初级侧有源全桥、在次级侧有源环流变频器并连接到电网。 环流转换器使用两组以共源极配置连接的背对背 N 沟道 MOSFET (用作两个双向开关)。    

S1和 S3是高频开关、而 S2和 S4在电网频率下工作、用于电流展开。  初级侧为全桥。 以下是我将用于初级侧的 UCC21520功能图。 初级侧还需要一个适用于高侧开关的自举电路。

对于次级侧、我可以在下面给出的配置中使用相同的驱动器、其中我可以使用 OUTA 和 OUTB 来驱动 S1和 S2。 用作 VDDA 和 VDDB 的单个15V 电源、并将 VSSA 和 VSSB 组合到更高双向开关的公共源极点。 类似的配置可用于包含 S3和 S4的低侧双向开关。  

我认为这不是最佳解决方案、我可以使用任何其他非隔离式通用栅极驱动器、但我的问题是  

1.从庞大的 TI 库到该配置、是否有任何经济高效的特定解决方案?

2.此配置中是否需要任何自举电路?

3.是否可以使用单个15V 电源为上下双向开关的栅极驱动器电路供电?

提前感谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahamat、

    对我来说、这似乎是一个有效的想法。 您能解释一下"当前展开"吗? 为什么 S1和 S3的频率更高?

    听起来使用双通道驱动器可以节省空间、并且没有通道间距要求。

    UCC21551和 UCC21330等也是双通道的驱动器成本更低。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Sean)好。

    感谢您的答复。 更简单地说明一下、当电网电压为正时、S1和 S3在高频下工作、S2和 S4在低电网频率下工作、而当电网电压为负时、S2和 S4在高频下工作、S1和 S3在电网频率下工作。 次级侧的高频开关从初级电桥进行相移、从而将所需的功率传输到电网。

    回到我的主要问题。

    我是否需要为上下双向开关使用两个不同的15伏栅极驱动器电源? 我脑海中实际上有这样的东西。

                                              

    但我不确定上下双向开关是否可以使用相同的15V 电源。 它将使 A 点和 B 点处于同一电位。

    那么、上下开关是否需要2个具有2个独立接地端的隔离式15V 电源?

    此致

    沙哈马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这4个通道需要2个隔离式电源。 即2个独立的"接地"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Sean。

    我的第二个问题是关于自举电路。 由于这两种情况下、单个双向开关中的 MOSFET 具有相同的接地、因此我们不需要使用自举电路。 对吧?

    对于低成本辅助15伏电源的任何建议、我们可以将每个驱动器一起用于双向开关。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shahamat、

    对于这2个电源、您可以为高侧使用2个隔离式电源、或使用一个具有自举电路的隔离式电源。

    对于隔离式电源、建议将 SN6501与小型推挽式变压器一起使用。  

    此致、

    肖恩