This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:ManufacturerAccess () 0x005F NoLoadRemCap 回复格式

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-DEVICE-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300828/bq40z50-r1-manufactureraccess-0x005f-noloadremcap-reply-format

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-DEVICE-FW

从 manufacturer 访问0x005F (NoLoadRemCap)返回的数据不明确。

该文档显示这是一个字命令、但芯片返回20个字节。 在本例中、thay 全部为零。

这与 RemainingCapacity ()格式不匹配。

理解此命令的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    此单元格是否已完成学习周期? 我认为 NoLoadRemCap 值是根据学习周期中获取的值计算得出的。

    当您从 RemainingCapacity ()读取时,是否返回一个字?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RemainingCapacity ()返回6464 mA 十六进制值  

    我不理解 NoLoadRemCap()命令返回数据的格式。 20个字节是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我认为这个问题可能会在以后的固件版本中得到纠正。 当使用 bq40z50-R5固件重复该过程时、会接收到正确的输出。

    请考虑将监测计的固件更新到下面软件开发部分中的 bq40z50-R5固件:

    https://www.ti.com/product/BQ40Z50#software-development 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件报告固件版本1.6。 该版本号与"R"号有何关系? 固件 bq40z50-R5是否报告版本5.x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    正确、bq40z50-R5将报告固件版本5.x。

    这可在下面的 bq40z50-DEVICE-FW 页面上看到:

    https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW/R4-v4.03 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺