This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:功率传输功能

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, UCC28C56H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285653/ucc28c56h-power-transfer-function

器件型号:UCC28C56H
主题中讨论的其他器件:TLV431

大家好、

 数据表中此公式中 s (f)的具体多项式是什么?

您能否根据数据表中图9-3的电路为我提供完整的功率传递函数?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    S (f)表示"S"取决于频率。 S=j*w 您可以将其视为"S"。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manuel,í a

    感谢您的答复。

    您可以帮助解答第二个问题吗、提供基于数据表中图9-3的电路的完整功率传递函数?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    我会处理这个问题、今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manuel,í a

    谢谢、期待您的回复。

    与数据表中的典型应用相比、还有一个问题、UCC28C56EVM 原理图中的斜率补偿环路添加了电阻器 R23。 该电阻器的功能是什么? 它将如何影响系统的开环传递函数?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:
     

    ROUT:反激式转换器的电阻负载。

    NPS:变压器一次侧与二次侧的匝数比

    RCS:电流检测电阻。

    ACS:IC 的电流检测增益。 请参阅数据表的电气特性。

    D:最大占空比、请查看数据表中的公式20。

    T_L: 检查数据表的公式21。

    M: 检查数据表的公式21。

    RESR:输出电容器的等效串联电阻。

    COUT:输出电容。

    LP:从初级侧看到的变压器磁化电感。

    考虑最大占空比。

    在这里、Qp 的理想值为 Qp=1、具体取决于斜率补偿的设计。 请阅读第9.2.2.10.2节了解更多详细信息。

    最后、您可以替换开环增益传递函数中的所有这些值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Lillian、R23是一个下拉电阻器、可确保 Q7在它不导通时关断。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的回复!

    另一个问题是调试期间、我发现当电源输入电压被调整时、OUT 输出的控制频率会发生变化、永远不会达到设定值。 RTCT 在外部连接至15k 和1000p。 根据数据表 P16、开关频率应在110kHz 左右。 当我的输入电压是200V 时、示波器的开关频率大约是30kHz、当输入电压增加到600V 时、示波器的开关频率大约是60kHz。 上述情况在输出轻负载时发生。 当输出重负载时、开关信号将在几个周期内丢失、导致高频变压器发生哨音。 您是否对上述两个问题有任何解决方案、或解释它们出现的原因?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian。

    我正在处理这个问题、今天很快就会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    请分享您的  原理图、  我可以为您提供所需的支持。 此外、如果可能、在示波器中分享用于显示您提到的问题的任何波形。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maunel,

    请在此处查看原理图。

    测试波形如下:当输入高电压时、频率低于预期、周期不稳定;关闭电源时、开关频率和占空比符合预期(scope251)

    如果可能、您能否共享您的邮件地址? 我可以通过邮件与您联系。

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    1.首先、请确认:您显示的波形取自 IC 的 OUT-GND? 仅作为一个提示:我建议在使用示波器探头测量输出信号时使用尖端和接地筒连接器(见下文)。 该连接器允许以最小的寄生电感进行测量、并可提高测量的精度。 每个波形都是在什么条件下获取的? 负载? 低电压、高电压?

    2.关于前两个波形:  

    -在轻负载条件下,反激式转换器以最短接通时间运行,这就是为什么输出驱动信号处会出现最小脉冲的原因。

    -这些驱动信号的开关频率为几 KHz (<5kHz),与您的 RT/CT 值不匹配。 获取这些驱动信号时、请在 RTCT、COM 和 ISense 引脚上放置示波器探头。 这些信号将有助于进行调试、并为开关频率不匹配问题找到答案。

    3.关于第三个波形:

    - 由于 Vdd 达到 UVLO_OFF=15.5V ,输出信号关闭。 这可能意味着变压器的辅助绕组没有向 Vcc 提供足够的电流来运行 IC。 而这种情况可能发生在轻负载条件下。

    -这些脉冲/驱动信号的频率要高得多。 请在此处确认负载条件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maunel,

    我们 从 OUT-GND 获取波形、但与上述波形相同、似乎都能很好地应用 RTCT、COM 和 ISense 引脚。

    2.我们还发现一个奇怪的考虑:  

    我们再次在 EVM 板上进行了测试。 如果我们使用普通的350V 示波器探头、则会发出轻微的口哨声。 如果我们使用高电压差分隔离探针、电路板上显然会发出口哨声。 您是否能够在 EVM 中再次出现此情况?

    U4位置是 TLV431。 我们发现、如果我们将探头钳制在 TP8位置进行测试、就不会有啸声、但频率会略低于设定值。 但是、如果我们移除探头、将会有啸声、频率将变得不稳定。

    此外、我们将 C10处的 LMCC 电容器替换为一个钽电容器。 原始的 Vout=12.9V 将变为11.9V。 看来补偿已经改变了。 请帮助确认此现象的原因。 最后、您能否提供 SSR 模式的设计说明?

    您可以将其发送至我的邮箱:lillian-liu7@ti.com

    谢谢  

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    -对于 Out-GND 测量,我建议使用单个探头与  尖端和接地筒  连接器(请见下方)。 您可以将探头直接连接到 OUT-GND 引脚、从而获得更高的精度并避免任何 寄生元件。

    -您是否正在使用 UCC28C56EVM? 我在原理图中未看到任何 U4 (TLV431)或 TP8 (请参阅下文)。 另外、对于125V<Vin<1000V、此 EVM 的输出电压 Vout 为15.2。 请确认您要评估哪个 EVM。

    -我不明白最后一个部分提到 SSR 模式设计说明? 您能解释一下 SSR 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高手动、

    谢谢。

    我确信我们都使用了  尖端和接地筒   要测试的连接器。

    对于下面的这一部分,我们在 EVM 上进行了相应操作。

    "我们再次在 EVM 板上进行了测试。 如果我们使用普通的350V 示波器探头、则会发出轻微的口哨声。 如果我们使用高电压差分隔离探针、电路板上显然会发出口哨声。 您是否能够在 EVM 中再次出现此问题?…"

    下面是我们在 客户板上执行的操作。

    U4位置是 TLV431。 我们发现、如果我们将探头钳制在 TP8位置进行测试、就不会有啸声、但频率会略低于设定值。 但是、如果我们移除探头、将会有啸声、频率将变得不稳定。

    此外、我们将 C10处的 LMCC 电容器替换为一个钽电容器。 原始的 Vout=12.9V 将变为11.9V。 看来补偿已经改变了。 请帮助确认此现象的原因。

    这个问题现在很紧急、可以帮您先检查一下吗?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian 您好:

    1.在测试时 输出-接地  驱动信号、您可以使用普通的示波器探头、无需使用差分探头。  探测信号波形时会发出轻微的口哨声、因为当来自探头的耦合时、它们更容易被噪声察觉。

    2.在 UCC28C56EVM-066- UCC28C56H 的 EVM 中,没有 U4-TLV431。 我在您的原理图中找到的唯一 TLV431、它具有 U1的指示符(如下所示)。 进行 TP8探查时要小心。 耦合可能会影响光耦合器二极管的正向电流、然后改变 IC 的反馈电流、再改变补偿环路和 IC 的工作频率。 请验证 U1-TLV431的连接是否正确、在进行那里的探测时一定要温柔一些。 此器件会直接影响您的控制环路。

    3.钽电容是电解电容,其谐振频率低于陶瓷电容。 这种变化可能会影响高频下电容器的低阻抗、然后影响补偿传递函数。 我建议在原理图中为 C10使用陶瓷电容器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    1.补偿器零点设计:考虑到 BW = FSW/10、C28和 R29具有良好的值。 然而、与 C28相比、C10应非常低、以添加高频极点、补偿补偿补偿补偿器零点的增益。 我建议使用 C10=C28/10=10nF。  

    3.补偿器极点的设计:该极点的位置取决于 farez/frhpz ,以最低者为准(见以下公式)。 将补偿器极点 fcompp 设置为这两个值中的最低值。 请注意、您需要并联 Rcomp 和 Ccomp (见下文)。 那么它看起来不是这样的。 您可以开始选择 Rcomp=10k Ω、然后使用以下公式计算 Compp。

    更多详细信息、请参阅数据表的第9.2.2.10节。

    谢谢你。