This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在配置期间将数据写入寄存器(数据闪存值)、不使用 bqStudio。

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300078/bq4050-writing-data-to-registers-data-flash-values-during-configuration-without-using-bqstudio

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

如果在配置期间不使用 bqStudio、我对将数据写入寄存器(数据闪存值)有一些疑问:

如果 我要 按数据格式写入地址、是否需要使用某种标志或命令?

 配置中有校准值、我需要启用某些功能还是只需要写入数据? 我是否 需要使用0x002D (启用/禁用)?

3-为什么0x16 battery status ()中出现错误(0x7=UnknownError)?

此致、

阿卡迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arkadi:

    1.下面是 SMBus 数据包的结构、其中读取/写入推导由器件地址1的最后一位完成:

    2.由于这是一个闪存测量仪表,数据可以被写入。

    3.您能给我们更多关于这个错误的背景信息,以及它在哪里被发现吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有 PEC 它不会写?

    2.我尝试写入新值到寄存器0x406c -生产日期,但新日期没有保存.

    3.校准 bqStudio 中有一个 CALIBRATION 窗口、您可以在其中手动输入数据。 如何计算写入寄存器的数据? 在哪里可以找到有关此方面的信息?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arkadi:

    1.可以,没有 PEC 位,您无法进行写入。

    2.您能告诉我您如何写入0x406c 的过程吗?

    下面的 bq40zxx 制造、生产和校准文档可提供有关如何计算和输入校准的更多信息、如第2节中所述:

    https://www.ti.com/lit/an/slua734a/slua734a.pdf?ts = 1702308721130 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺