This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23555

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TIDA-010034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299780/tps23755-tps23555

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TIDA-010034

高素质的技术支持团队

我还有一个关于 TPS23755与该设计有关的问题、

设计指南 TIDA-010034详细说明了元件选择所需的步骤。

根据原理图、第3页的2019年2月3日 设计"TIDA-010034 "描述了一个用于将组件连接到电源引脚 VDD 的选项。

针对接近-10°C 及以下应用的低温条件、建议使用可选组件-二极管和电容器。

我的设计在接近-30°C 之前必须能够正常运行。 因此、我理解 TPS23755数据表中写入的说明(第8.2.2.20章-低温下的关断、DVDD 和 CVDD)需要使用这两个组件来消除在移除 PoE 输入期间的额外开关周期。

我的问题:

  • 在移除 PoE 输入期间、如果不使用这两个组件会发生什么情况?
  • 在低温关断期间、如果没有这两个元件、该设计的行为会受到怎样的影响?
  • 您仅在数据表中写道:"这对于大多数应用而言是可以接受的"、但据我所知、不能保证输出电压具有单调关断。
  • 反激式转换器的输出电压在斜升条件下是否有可能再次上升?
  • 是否正确、如果我为 VDD 引脚填充这两个组件(二极管和电容器)时、电容器连接 PGND 而不是 VSS?

此致

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的联系。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的耐心等待。 请查看以下评论、希望它们能提供帮助:

    -在-10°C 或更低温度下、如果没有 D_VDD 和 C_VDD、VDD 控制器可能会在 PoE 关闭时停止开关、然后在低 PoE 电压下再次切换。 它可能会导致 Vout 先下降、然后再上升一段时间(非单调关断)。  

    -它可能会导致 Vout 先下降 ,然后 再上升一段时间,在这样的关闭。  它可能会影响负载侧。  

    -如果你看到这样  的情况 ,单调关闭不能通过这些 D_VDD 和 C_VDD 实现,请告诉我们的情况。  

    - 是的,如果 没有 D_VDD 和 C_VDD ,在低温关断期间 Vout 可能会再次上升。

    -是的。 使用 C_VDD 以 PGND 为基准是正确的。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    帝昂