This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:是否可以调整预充电至快速充电转换电压阈值(VLOWV)?

Guru**** 2515365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301623/bq24123-is-it-possible-to-adjust-precharge-to-fast-charge-transition-voltage-threshold-vlowv

器件型号:BQ24123

我们的(2S LiPo)电池保护电路使用两个欠压保护(UVP)级。 第一个是单节电池电压2.3~2.5V、第二个是电压<2.3V。 第二个 UVP 跳闸后、我们发现 BQ24123过早地从预充电转换到快速充电、这会导致电流过保护机制启动并停止充电。 我们的电池供应商认为这是因为由于放电保护 FET 中的压降、电池测得的充电电压为6.2V。 他们建议我们将 VLOWV 阈值更改为6.5V 以解决该问题、但根据我的理解、该值对于 BQ24123是固定的。

是否有方法更改此值或是否有任何等效的权变措施? TI 是否提供任何具有可调 VLOWV 的同类充电 IC?

我们希望避免更改电池保护电路、因为如果进行此操作、重新认证电池会产生很大的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您与我们联系!

    如下图所示、预充电至快速充电转换电压阈值是 VREG 的一部分。  我将更深入地了解具体实施情况、并在下周早些时候与您联系。   

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    在本例中、Vreg 为8.4、因此 Vlowv 为~6V。 我们已确认这一功能按预期运行、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的确认。  

    是否有方法更改此值或是否有任何等效的权变措施? TI 是否提供任何具有可调 VLOWV 的同类充电 IC?

    [/报价]

    您是否仍对 更改该值的方法感兴趣?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们无法更改该值、因此我们将尝试通过更改电池电路来解决该问题