This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:如何将特定内核/ CoilFormer 添加至 webench 电源设计器

Guru**** 1801240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50, UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293392/webench-power-designer-how-to-add-a-specific-core-coilformer-to-webench-power-designer

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:UCC28C40、UCC28C50

大家好、我正在使用 UCC28C50Q 控制器设计反激式拓扑。
我需要使用 Wurth 线圈运行仿真、该线圈不包括在超声波变压器的备选器件列表中。
事实上、  我们需要使用类似的 Wurth 内核(Pn、150-1945、EE20/10/6)、我们已经将其用于其他产品。
是否有可能强制增加或强制建议的现有变压器的参数?

提前感谢。

弗拉维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    我们可以编辑现有变压器的参数。 以下是 编辑参数的步骤。

    步骤1:在原理图中点击"变压器"符号。

    步骤2:单击"现成变压器"。

    第3步:单击如下图1所示的"编辑"并提供所需的参数值。

    第4步:单击"Search with New Limits"、如下图2所示。

    如有任何进一步的疑问、请回复我们。

                                                 图1

                         图2

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢倭马亚尔,

    很遗憾、我还没有解决。
    我将从 Wurth Elektronik 设计的定制变压器获得的初步超声波参数具体如下:

    但是、当我按下"Search with new Limits"按钮、然后选择:

    尽管降低了环境温度 或开关频率、仍会弹出警报:

    因此仿真无法运行。

    我如何解决这个问题?

    下面是该设计的公共链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    我们能够重现报告的问题。 我们正在努力解决此问题、并将随时向您通报最新状态。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 同时、对于上面的设计、我如何确定初级电感并将其转换为不同磁芯(即、对于 AE=32mm2的 EF20和对于 AE=52.5mm2的 EF25磁芯)? 我尝试遵循数据表第9.2.2段中报告的设计步骤、导致匝数比为13、一次侧匝数小于10 (精确到6.2)! 这怎么可能? 此控制器(或之前的 UCC28C40)有相关的特定计算电子表格吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    关于针对不同磁芯的一次侧电感和转数的查询,我们已将查询转发给我们的产品专家。
    我们的专家将很快与您联系。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品专家仍未回复。
    设计问题、例如:
    -为上述模拟设计的成本优化设计(次级和初级之间没有光耦合器),次级侧电压调节是什么? 6V OUT 上的负载调节有何行为?
    -对于使用 UCC28C50的传输器设计的手动计算,我施加 DCM 模式 DutyVinMin = 0.45 ,从而得出 LP= 58uH @32Vin min 和176KHz Fsw。  对于任何 DCM 反激式、考虑小于50%的占空比值是否正确? 数据表似乎在任何情况下都考虑到了较高的 Duty 值@VinMin。
    -我们能否最终对电路设计进行设计审查?

    提前感谢

    FP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    我们的产品专家目前因感恩节假期无法访问。
    因此、响应存在延迟。
    我们已将有关初级电感、匝数和设计的问题转发给我们的专家。
    我们将在相同的情况下跟进。 我们将随时向您通报最新情况。

    谢谢。此致、
    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、倭马亚尔:

    任何产品专家的新闻吗? 仍在等待。

    谢谢
    弗拉维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

     

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我们已经解决了在创建定制变压器时出现警报弹出的问题。

    这些更改现在出现在我们的内部服务器中。 由我们暂时在12月中旬发布的下一版 Webench 将在 TI.com 上提供。

    我们也会随时向您更新相关信息。

     

    以下链接中共享设计报告、以立即获得参考。

     

    链接: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC28C50_2D00_Q1_2D00_Webench-Design-Report.pdf

     

    对于以下查询、

     

    "-对于上面仿真设计成本优化的设计(次级和初级之间没有光耦合器)、次级侧电压调节是什么? 6V OUT 上的负载调节有何行为?"

     

    为了在"Configuration Options"下模拟 Webench 设计以进行次级侧电压调节、请选择"SSR"、如下图1所示、然后单击"reDesigns"。  

     

    图1

    关于设计的以下查询、

    -我们能否最终对电路设计进行设计审查?

    您能否在上面确认您参考的是哪种设计进行审查?

    如需获取有关设计的以下几个问题的进一步帮助、我们将把这篇文章转给产品专家。

     

    从  Flavio 查询1

     

    如何确定不同磁芯(即、对于 AE=32mm2的 EF20和对于 AE=52.5mm2的 EF25磁芯)的初级电感和匝数? 我尝试遵循数据表第9.2.2段中报告的设计步骤、导致匝数比为13、一次侧匝数小于10 (精确到6.2)! 这怎么可能? 此控制器(或之前的 UCC28C40)有相关的特定计算电子表格吗?  

     

    Flavio 查询2

     

    对于使用 UCC28C50进行变压器设计的手动计算、我施加 DCM 模式 DutyVinMin = 0.45、从而得出 LP= 58uH @32Vin Min 和176KHz fsw。  对于任何 DCM 反激式、考虑小于50%的占空比值是否正确? 数据表似乎在任何情况下都考虑到了较高的 Duty 值@VinMin。

     

     

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    我需要比较 PSR (通道1)和 SSR 设计的输出电压调节。  我还需要产品专家提供一些关于 PSR 设计的反馈、因为无法对其进行仿真。

    我们设计了一个定制的中间人6次借出,我们有一些疑问...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Flavio 查询1:

    我如何确定不同磁芯(即、对于 AE=32mm2的 EF20和对于 AE=52.5mm2的 EF25磁芯)的初级电感和匝数?

    我尝试遵循数据表第9.2.2段中报告的设计步骤、导致匝数比为13、一次侧匝数小于10 (精确到6.2)! 这怎么可能?

    • 如果计算正确、并且所需的初级匝数实际上低至6.2、这意味着所选磁芯的横截面太大、如果您选择的磁芯横截面较小、所需的匝数将会增加。 磁性元件设计高度迭代。 建议您试用 TI Power Stage Designer。 Power Stage Designer 不会为您设计变压器(它不会建议使用特定内核)、但会提供您需要与磁性元件供应商合作以获得优化的变压器时所需的基本参数。  

    此控制器(或之前的 UCC28C40)有相关的特定计算电子表格吗?  

    • 反激式是使用 UCC28C40的常用拓扑、而且由于 UCC28C40是通用 PWM 控制器、因此可用于控制各种单端(单开关)电源拓扑。 您通常会发现、数据表的重点应用部分应重点介绍 PWM 控制器设置、在较小程度上、还应介绍功率级设计。 这最终推动了 TI 功率级设计器的开发。

      Flavio 查询2:  

    对于使用 UCC28C50进行变压器设计的手动计算、我施加 DCM 模式 DutyVinMin = 0.45、从而得出 LP= 58uH @32Vin Min 和176KHz fsw。  对于任何 DCM 反激式、考虑小于50%的占空比值是否正确?

    • 正确、您应该在设计反激式时使 dmax=50%(45-47%更实用)

    数据表似乎在任何情况下都考虑到了较高的 Duty 值@VinMin。

    • 数据表提供了适用于反激式等隔离式拓扑的 Dmax=50%控制器、适用于降压、升压等非隔离式拓扑的 Dmax=100%控制器

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、

    请注意以下两点:
    数据表提供了适用于反激式等隔离式拓扑的 Dmax=50%控制器、适用于降压、升压等非隔离式拓扑的 Dmax=100%控制器
    由于它在我的用例中是反激式 的、并且 Webench 设计工具已让我为此类反激式选择了 UCC28C50 (占空比最大为100%)、我是否应考虑使用 UCC26C51 (占空比最大为50%)器件型号? 还是漠不关心?

    如何在 PSR 和 SSR 设计中进行输出电压调节?
    我们正在使用定制 Wurth 变压器 e2e.ti.com/.../750371769r00-Prelim-Spec-Sheet.pdf 进行设计 、该变压器具有6个次级绕组、出于成本原因、我们不想使用次级侧光耦、因此附上 PSR 设计。 主输出(具有最高动态电流的输出)将是 sec1、其他输出(sec2到 sec6)将提供大致恒定的电流/输出功率。 但是、所有输出都将通过 LDO 进行后稳压。  
    我们是否可以认为附加的 Webench designe2e.ti.com/.../WBDesign8_5F00_PSR_5F00_NoOpto.pdf 也适用于此类定制变压器?
    此致

    弗拉维奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉维奥

    大多数反激式转换器的设计占空比低于50%。 一些转换器设计为工作效率超过50%、但必须考虑一些后果、例如额外的 VDE 电压应力和 V*的变压器平衡。

    关于 PSR 与 SSR、我们二者都做了。 我建议订购 UCC28C56EVM-066

    史蒂夫