This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果大电容耦合到电池组、如何避免和奎特;软关断和奎特;快速使 BQ76952状态和关断?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302725/bq76952-how-to-avoid-soft-shutdown-state-and-shut-down-bq76952-quickly-if-big-capacitance-coupled-to-the-battery-pack

器件型号:BQ76952

迪亚尔斯、

如果有大电容连接到 PACK+/-端子并移除了负载、PACK+和 LD 引脚电压将缓慢放电、 
客户向 BQ76952发送关断命令、但它无法快速进入 SHUTDOWN 状态、并会长时间保持"软关断"状态。
问题是、由于在
"软关断"状态下禁用了通信、客户无法读取状态或对 BQ76952执行任何操作。
在这种情况下、是否有其他方法可以快速关断 BQ76952? 

非常感谢!