This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:是否需要底层填料?

Guru**** 2811475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299273/lmg1205-do-i-need-an-underfill-or-not

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:UCC27712

大家好、我们来看一下使用 LMG1205YFXT 的以下示例:

我在 VDD 和 VSS 之间的电压为5V、HS 和 VSS 之间的电压为80V -> HS 和 VDD 之间为75V

这两个引脚是相邻的、IPC-2221B 要求焊球表面之间的间隙大于0.5mm。 但是、BGA 间距为0.4mm、这意味着焊球的间隙为~0.2mm。

如果有任何类型的聚合物涂层、要求仅为0.13mm、因此我得出的结论是、 BGA 封装需要使用底层填料或保形涂层。 我只是想知道是不是这种情况、还是我忽略了一些东西。

那么、涂层是否需要满足 PCB 和 IPC-2221B 或 IEC62368-1等安全标准中规定的要求?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klemens:

    在该电压下、可能需要使用保形涂层来满足 IPC/IEC 标准。 我不清楚该规则如何适用于 BGA 封装、在这种封装中、引脚主要封装在封装内、我认为应该可以减少任何可能的污染。

    最终、应由客户自己的系统满足这些标准。 因此、虽然我认为您的推理是合理的、但我无法确定满足这些标准的必要条件和不必要条件。 我知道 UCC27712有类似的情况、客户已添加涂层来满足 IEC 标准。  

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我对缺乏有关这一主题的信息感到有些惊讶。 我认为、每一个组装工作电压超过50V 的 BGA 封装的人都必须遇到这个问题。 因此、当 TI 本身没有给我答案时、我很吃惊、因为有人建议将这个问题发布在论坛上。 感谢您的回答、但这对我没有实际帮助。 是否有人具备 BGA 的使用经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klemens:

    我问我们的封装专家这个主题。 他提到、在这类部件中通常使用底填充、以帮助满足这些标准。 我发现另一个线程、其中也出现了这个问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937965/lmg1205-is-underfill-recommended-for-this-device

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    A·M·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Klemens:

    我重新表述一下。

    为了满足使用该部件和这些运行条件的这些 IEC 和 IPC 标准、需要使用底层填料。

    谢谢。

    A·M·