This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:关于启动和启动周期的波形

Guru**** 2506765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299842/lm317l-regarding-waveform-at-startup-and-startup-period

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、支持团队。

我的客户询问了启动波形和启动周期。

他们正在考虑将其用于 LM317的恒流电路中。

测试电路中测量了启动时的电流和电压波形。

我们还使用 PSPICE for TI 进行了仿真。

由于结果与实际测量的波形明显不同、我们收到了有关原因的质询。

您能否就不同的原因提供一些建议?

仿真和实际测量结果在启动时间方面也存在很大差异。

仿真:60us (绿色曲线)

实际:340us (红色轨迹)

我想知道 Vout 电压上升的大致时间。

您知道需要多长时间吗?

[模拟电路]

[仿真波形]

[实际波形]

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    如果您自己手动进行测试、那么我不会真正将仿真作为最佳指标。  我仍然对你给我的示波器镜头中 Vout 的上升感到好奇。 有些东西看起来有点偏离、它似乎有一些阶跃、然后非线性上升。  我能看到您的此应用原理图吗?   

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nachassi-San

    示意图如下所示。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供原理图、进一步检查后一切看起来都良好、原理图也是如此。  

    希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nachassi-San

    很抱歉重复、我的问题如下。

    我想知道 Vout 电压上升的大致时间。

    您知道需要多长时间吗?

    就波形而言、我认为输出的上升取决于器件的输出阻抗。

    因此、很难仅使用外部电路来估算启动时间。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke-San:

    它是一个旧器件并用于恒流配置、因此在此配置中没有支持上升时间的数据。 您是否正在尝试将计算时间与接收时间进行比较?

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Nachassi-San

    您说:

    您是否正在尝试将计算时间与接收时间进行比较?

    ->对。  我别无选择、只能使用这种方法。
    还有其他方法吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会对两者进行比较、因为在仿真中启动器件可能不是最准确的。 数据表中关于此规格的特性也很少、并且器件非常旧、因此我很难为您提供恒流配置下的上升时间方面的帮助。  

    不过、如果您注意到上升时间与仿真的上升时间不同、我不会担心。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Nachassi-San

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴我能提供帮助。 祝你度过美好的一天!  

    谢谢!

    乔什·纳查西