This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:负载电容大于200uF

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299907/tps7a7002-load-capacitance-larger-than-200uf

器件型号:TPS7A7002

团队成员:

在我的应用中、我应使用660uF (330uF 钽+ 330uF 电解电容)的负载电容、并使用4.7nF 的前馈电容器。TPS7A7002和该器件运行良好。

由于在 TPS7A7002的数据表中、建议的最大负载电容为200uF、我是否能够解决功能和/或可靠性问题?

谢谢。

埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    该器件在输出端可能没有表现出超过200uF 的特性。 这样做的风险是、在温度和负载范围内可能存在某种工作点(以及工艺变化)、器件可能会变得不稳定、由于没有特性数据、因此无法评估发生这种情况的可能性或发生位置。 这是大规模生产应用吗?  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速回复。 假设我们要收到您的反馈、就在昨天、我已经用330uF 的钽 电容器(移除330uF 的 e-cap)和2.2nF 的前馈电容器测试了我的应用的3个样片、它们也运行良好。 您认为上面的设置如何? 我是否可以降低您提到的风险? 这是2024年的大规模生产应用、您是否可以建议使用没有负载电容限制(或大于200uF)的类似 LDO?

    谢谢、此致、

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    这很难说、因为在室温下测试少量器件并不能很好地影响其随工艺变化和温度的变化。 您的应用是否需要大电容器?

    我可以建议使用其他器件、前提是您提供了更多的应用要求。 VIN、VOUT、IOUT 以及任何其他主要考虑因素(例如 PSRR、噪声、瞬态性能、成本、EN 功能、 等)?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我明白您的意思、根据应用手册中的建议、我的应用需要330uF 的钽电容器。

    我的应用规格是:VIN=5V、Vout=3.8V、Iout_max=2.2A、700mA、使能引脚、 负载和线路稳压器<2%、SMT 封装。

    感谢您的任何建议。 此致。

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    您的最高环境温度是多少? 2.2A 时的余量为1.2V、为2.64W、大多数器件将会在如此高的功率耗散下出现热问题。 2.2A 是瞬态电流还是预期的稳态电流?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    最高 amb 温度为80°C。

    2.2A 是方波的稳态电流、持续时间仅为600uSec、占空比为12%、因此不是热问题。

    此致、

    埃马努埃莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    明白了。 查看 TPS7A53。 我认为它能够满足您的所有要求、并且规格达到3000uF 的输出电容。 该器件具有偏置轨、但当 VIN = 5V 时、您无需独立的偏置电源。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的建议。 查看数据表、似乎它符合我的应用规格。

    此致

    埃马努埃莱