大家好、
对于 TPS659039-Q1、根据效率曲线图5-9将 SMPS8配置为1.06V、将负载配置为0.007W。 1A 单相 PWM 模式下 SMPS 效率"在数据表的第35页中、它大约为15%。 根据此公式、如果我们计算 SMPS8的占空比、它将在 Vin=5V 时提供大于1的值。 占空比=(输出电压/(输入电压*效率))
在轻负载条件下、SMPS 中是否有任何其他开关模式?
在数据表中、显示低于5mA、运行模式为 ECO。
负载电流大于5mA 并被视为 PWM 运行模式、因此在计算谷值电流时会给出负值(在降压转换器中、通常为负值意味着系统处于 DCM 运行模式)。