This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:SMPS 轻负载运行模式

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301950/tps659039-q1-smps-light-load-operating-mode

器件型号:TPS659039-Q1

大家好、

对于 TPS659039-Q1、根据效率曲线图5-9将 SMPS8配置为1.06V、将负载配置为0.007W。 1A 单相 PWM 模式下 SMPS 效率"在数据表的第35页中、它大约为15%。 根据此公式、如果我们计算 SMPS8的占空比、它将在 Vin=5V 时提供大于1的值。 占空比=(输出电压/(输入电压*效率))  
在轻负载条件下、SMPS 中是否有任何其他开关模式?
在数据表中、显示低于5mA、运行模式为 ECO。

负载电流大于5mA 并被视为 PWM 运行模式、因此在计算谷值电流时会给出负值(在降压转换器中、通常为负值意味着系统处于 DCM 运行模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

      TPS659039-Q1只有2种模式:  负载电流<PWM 的强制 PWM 模式或 ECO-mode (最低静态电流模式) 5mA。

     

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的答复。

    我想了解 SMPS 在上述条件下的行为。 因此、在比如说6mA 负载下、SMPS 将处于强制 PWM 模式。 占空比、电感器纹波、峰值和谷值电流将是多大?

    我们是否可以使用传统的降压转换器公式进行这些计算?


    您能帮助我理解这个情形吗?

    此致、

    约翰·克里斯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

       有关更多详细信息、请参阅此处链接的器件数据表。

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我找不到有关  SMPS 占空比、SMPS  电感器纹波电流、峰值和谷值电流的任何相关公式?
    我想对这个 PMIC IC 执行最坏情况的分析、您能将应用手册与计算结果分享一下吗?  

    此致、

    约翰·克里斯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     我找到了此 应用手册 、其中包含 您要查找的计算。  

    谢谢!

    菲尔