This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301958/tps568215-unencrypted-spice-model-of-tps568215

器件型号:TPS568215

我们正在进行包含 TPS568215的设计。 您能否共享未加密的 SPICE 模型文件、以便我们能够对我们的设计进行仿真。 我们一直在使用 PSpiceRegisteredfor TI 设计和仿真工具,但该工具几个小时内没有响应,而且仿真也没有完成。 我们已经使用 TI WEBENCHRegistered进行设计和仿真,但也想在另一种仿真工具中进行仿真。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到仿真问题。 如果您可以共享您的项目、我们可以看到我们是否可以重现并解决问题。  

    为了提供未加密模型、我们需要与客户签订 NDA。  如果您仍需要保密协议或已经签订了保密协议、请与 TI 的技术销售或现场应用联系人联系、并申请未加密模型。 然后、我们可以通过电子邮件将未加密的.lib 文件发送给他们。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    感谢您的答复和支持。

      如果可能,我想与您私下分享用于 TI 模拟的 PSpiceRegistered设计的相关部分,而不是研究未加密模型的 NDA 流程。

    此致、

    艾哈迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmet:

    当然、我给您发送了一封后续电子邮件。 我们可以通过电子邮件进行沟通。 我现在就结束这个帖子。 如果我发现模型中修复的错误、我会在此处发布任何更新以供其他人遵循。

    谢谢。

    阿莫德