Other Parts Discussed in Thread: LM5176, TPS56837, TPS56A37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件: TPS56837、 TPS56A37
您好!
我们需要降压直流/直流器件和充电器。 请求是:输入电压为12-24V、输出电压为12V、输出电流为8-10A、
我们知道 LM5176与该规格相匹配。 但是 LM5176是一种降压/升压 拓扑 ,你能好的促进 降压 拓扑 ? 谢谢。