主题中讨论的其他器件: TPS55288、 BQ25628、BQ25798
尊敬的团队:
客户应用、如下所示为蓝色
- 该产品是否仅提供电源输入和输出? 没有数据(USB…)、对吧? 主器件是器件 A/B。 此产品(Dock)将不会从设备获取数据。
- 什么是 USB-C 输出电流规格? 最大电流3A
系统如下所示:
请帮助检查我们提供给客户的系统是否正确以及是否会发生任何风险? 感谢您的大力支持。
非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
客户应用、如下所示为蓝色
系统如下所示:
请帮助检查我们提供给客户的系统是否正确以及是否会发生任何风险? 感谢您的大力支持。
非常感谢。
吉米
尊敬的 Raymond:
很抱歉迟到了回复。 感谢您的反馈!
您能否帮助您澄清一下系统(充电器 IC +电池)是否有足够的电力可提供给拉电流输出端口、无论纯灌电流端口是否仅灌入低功率(即5V/3A)至否>>>电源?
>>>拉电流输出端口是否取决于仅灌电流端口流入的功率?
是的、输出取决于仅受电方端口。 当仅受电端口具有低功率或断电情况时、器件将进入节能模式并由电池供电。
我们考虑了系统的电池3S1P (~11V)结构。 在这种情况下、由于 VSYS 和 VBUS 电压范围、需要更改充电器 IC BQ25628/9。 您对此情况有何建议充电器 IC 吗?
以及新的充电器 IC 是否也可用于该系统?
非常感谢。
吉米