This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:将高温值更改为停止充电

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301798/bq25616-change-the-hot-temperature-value-to-stop-charging

器件型号:BQ25616

我需要将高温值从45°C 降低到40°C 以停止充电。  如何按照图9-7中所示更改 TS 引脚位置网络的 RT1和 RT2?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 第9.3.7.4节"热敏电阻鉴定"中的公式3和4。  使用 VT1%、而不是 VT5%。 在所需的 T1和所需的 T3 (R_NTC、T1和 R_NTC、T3、而不是 R_NTC、T5)上使用热敏电阻电阻。 换句话说、任何与 T5相关的内容都将替换为 T3对应内容。 首先运行公式4来计算 RT2、然后使用它来查找 RT1。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好  

    我必须将热点设置为40度。 但我发现 VT3%是 针对45度定义的。  关断时间。

    即参数 VT3%(45度 c) 对于方程式(4)在我的条件下是可行的?  

    此致、

    王腾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW 先生/女士、

    VT3%是在 TS 引脚上测量的电压阈值、它不会直接测量温度。 更改 RT1、RT2和热敏电阻会改变出现这些阈值的温度。 请使用公式4和3来计算输入40C 时所需的热敏电阻值。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔