请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 我需要将高温值从45°C 降低到40°C 以停止充电。 如何按照图9-7中所示更改 TS 引脚位置网络的 RT1和 RT2?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要将高温值从45°C 降低到40°C 以停止充电。 如何按照图9-7中所示更改 TS 引脚位置网络的 RT1和 RT2?
谢谢!