This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:UCC28C43/53是否支持 PSR 反激

Guru**** 2512345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301703/ucc28c53-q1-does-ucc28c43-53-supports-psr-flyback

器件型号:UCC28C53-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

您好、Hong:

我在 Webench 中未看到针对反激式 PSR 的 UCC28C43/53支持。  我希望可以设计具有 Aux 绕组的 PSR。 请确认。

-Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们可用于 PSR。

    有两种设计使用相同系列的器件来实现 PSR、您可以将它们用作参考。

    TIDA-01505参考设计| TI.com

    UCC28C56EVM-066评估板| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我试图做模拟 Ckt 工作良好,但在步骤负载和 Rstatup (18k+18k) IC 不工作如预期,你可以有一个 looka 和建议. 我已附上仿真文件。

    输入电压为28V DC

    输出电压5V 3Ae2e.ti.com/.../UCC28C53-Simulation.zip

    Fsw 110kHz

    上述情况下的电路正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 我会在准备就绪时回复您、例如、在12月15日星期五之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的仿真电路有多个问题。 但我没有时间来解决问题。 我有一个可以工作的现有电路。 您可以根据需要进行修改。 一次修改一个、以确保在移动到下一个修改之前修改仍然有效。 知道哪个修改会停止工作。 然后找出原因并解决、然后再进行下一个修改。 重复此步骤、直到根据需要进行所有必要的修改。

    e2e.ti.com/.../UCC28C56H_5F00_PSpice.zip