This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294539/tps55289-tps55289-q1

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288

该查询与 TPS55289-Q1相关、请参阅下面的代码段?  

您能否 告知此器件如何实现输入电流监控、以及与此功能相关的任何其他信息、例如、它在输入和输出电流限制配置中是否为恒定电流功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    感谢您的联系。

    我是否能够知道需要输入/输出电流限制功能的应用和产品类型?

    输入/输出电流限制功能通过检测电流检测电阻器的 ISP-ISN 电压来执行、如下所示。 但由于只有一对 ISP 和 ISN 引脚、因此只能选择输入电流限制或输出电流限制。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的天布莱斯,谢谢你的回复。 是的、我们需要限制输入电流、因为我们必须限制从输入电源汲取的电流在9V-32V 的整个输入电压范围内。 您能否提供具有输入电流限制监控功能的更详细的电路? 这大概是恒定的电流输入电流监测、对吧? 您能否告知是否可以对非常相似的 TPS55288进行相同的输入电流监控? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    是的、您可以将其用作输入电流限制。 这种连接如下图所示、在触发输入电流限制时、会将 ISP-ISN 电压感测到控制环路中以调节输入电流。 遗憾的是 TPS55288无法使用这种我与设计人员确认的输入电流限制。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息:-)