This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:WebBench 电源设计-所选首选频率未正确设置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301540/tps62933-webbench-power-design---selected-preferred-frequency-is-not-set-correctly

器件型号:TPS62933

您好!

我想 在 WebBench 电源设计中模拟降压转换器 TPS62933DRLR。

我设置的参数位于:8.4V-12.6V 至输出:6.50V @ 0.1A、 60°C

我想选择0.5MHz 作为"使用首选频率"。

但是、确认后会显示0.2MHz、RT 输入在无电阻器的情况下悬空。

为什么不能设置500kHz 的频率?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thomas:

    我会检查并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    我检查了您的测试条件。 我认为 Webench 显示0.2MHz 的原因是您的负载电流较轻、仅为0.1A、器件在 DCM 模式下工作(实际 fsw 降低、低于 RT Set fsw)。

    如果您将 Iout 更改为3A、器件将在 CCM 模式下工作、 fsw 可设置为500kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    好的、谢谢。 我更改输出电流的参数、然后我就可以设置频率了。

    问题是:当输出电流仅为100mA 时、将 RT-Retistor 设置为"现实世界"中的浮动状态、那么电路是否能够正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    当然、器件将在 DCM 模式下工作、Fsw 降低、您可参考数据表 Fsw 曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    太好了、感谢您的帮助