This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:ISO7637-2脉冲5、负载突降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301136/lm7480-q1-iso7637-2-pulse-5-load-dump

器件型号:LM7480-Q1

大家好、

 在 ISO7637-2脉冲5b、负载突降中、我们是否有 LM74xx-Q1的任何测试结果?

客户想知道 LM7480-Q1是否抑制了脉冲、我们可以降低多低。

他们想知道是否可以在 LM7480-Q1之后使用30V 或26V 器件。

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc

    是的、在 LM7480-Q1之后可使用30V 或26V 器件。 请在下面找到脉冲5B (抑制负载突降)测试结果。

    数据表中显示了200V 未抑制负载突降的结果。 请参阅:

    10.3 200V 未抑制负载突降保护应用  生成 SOA。

    具有负载突降保护功能的 LM7480-Q1理想二极管控制器数据表(修订版 C)

    谢谢。此

    致、 S·迪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的快速回复。  脉冲5B (抑制负载突降)中的波形 A 的测试结果是什么?

    是该输入电压吗? 但脉冲5B 需要35V 脉冲、波形 A 仅是25V。

    谢谢!

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc

    波形 A 是控制器的阳极引脚。 抱歉、我分享了错误的波形。 请在下方找到脉冲5B (抑制负载突降)测试结果

    谢谢。此

    致、 S·迪尔