This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2717-ADJ:工作状态下为2、共5个、其他仅为热能

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288539/lm2717-adj-2-of-5-worked-others-just-heat

器件型号:LM2717-ADJ
主题中讨论的其他器件:LM2717

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_power_5F00_section.pdf

您好!

这是我的原理图、但该器件无法正常工作。

我买了5个 LM2717ADJ ,但只有2个工作,我不知道在哪里有问题,

因为该原理图仅来自数据表中的典型应用手册。

有些坏的是加热,但我认为其中一个只是什么都不做。  

输入电压为18.53V、我希望输出电压为3.3V 和 CCA 12V。

我知道,电阻分压器有错误,(我只是错误地读了有关内部分压器的事情)-它的反馈(这不能破坏 IC , 即使,计算出的电压约为3V...)

至少有两个降压转换器、错误仅发生在第一个分压器上、第二个分压器良好。

我稍后更改了错误的分频器、但一切都发生了变化。

您能否查看原理图并告诉我什么可能会导致损坏?

或者、完全... 出什么问题了?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    在原理图中、更关键的问题是器件没有放置任何 Cin。 这可能会导致转换器无法启动。 请根据 DS 上的建议添加 Cin、并对您的器件进行测试、以了解它们是否可以正常工作。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    Im 抱歉、原理图本身就是我电路板的更大原理图的一部分、因为 Cin 我有2个22uF/25V、它们在 VBUS20线路上的同一电路板上

    与此图相同:

     

    此致

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ondrej

    我的同事会检查一下、并在明天早些时候给您反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    原理图在我这边看起来很好。 您能帮助共享布局吗? 另外、您能帮助检查是否所有 LM2717都焊接在您的电路板上吗?

    对于您提到的"加热"、芯片是否会出现剧烈的温升? 加热器件的负载如何? 其他不良器件会出现什么情况?

    您能帮助我们也捕获输入电压、输出电压、SW、IL 的波形吗?

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我可以分享布局、Im 100%确保所有 LM2717都正确焊接、我使用不同的技术逐一焊接它们、例如热风、尽可能短的引脚焊接、甚至在最终温度上升时使用 IR 加热器+热空气焊接。 我已经做了我可以相信的所有事情。

    加热非常严重,几秒钟之内就不能处理手指了,而且正在为所有这些供电的 IC 因过载而降低了电压。

    这些器件没有负载、只是用于进一步电源的电容器。 它们不会短接。

    我可以为您提供输入波形、但输出为零... 这是我无法测量波形的原因。

    周末、我制作了另一个 PCB、并分别测试了这些 LM2717
    这里有布局、我想说它的制作是为了检查功能、它尽可能简单、我用手说、它不是由 PCB 制造商制造的第一块 PCB (IC 在哪里加热)

    我在周末测试的 IC 之一非常有用、输出为3.3V 和7V。 IC 正在加热但没有太多...

    即使在非常轻的负载下、输出也会变为零、如果我断开负载、它会有一些输出、但低于之前的值。

    它由具有足够错误电容器的非常强大的 DCDC 转换器供电(在17V 时、我将电流限制为3安培)

    因此、我们可以认为 LM2717的输入非常稳定(我使用示波器进行了检查、但没有图像)

    我不理解这种行为...

    以下是我的测试板的布局和原理图(检查值-细微变化):

    e2e.ti.com/.../4478.schematic.pdf  Im 抱歉在原理图中放置值。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    我将检查布局并等待您的波形!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:
    请、您能指定更多您需要的波形吗?

    我是说,输出是零.. 所以不需要它的波形。
    输入非常稳定、电压基准为+/- 10mV。 我认为非常稳定

    下面是 Im 发送给您电路板上的原始布局:


    输出电容器位于电路板的另一侧、在线圈的正下方。

    BRS

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ondrej:

    Zixu 正在检查、并将 很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    我只是想检查 波形以了解转换器的电流情况、因此需要 IL (电感器趋稳)。 捕捉 VIN 以确定转换器的 VIN 是否超过其 UVLO 阈值。 捕获 SW 以检查它是否开始切换。 无论是否存在某些过流条件、都将捕获电感器电流。 捕捉 VOUT 以检查电压转换器的最终结果。

    和可帮助捕获启动期间和稳态的波形。

    BRS

    资旭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我明白了、但我只有2通道示波器、而且还有更多信息-通道之间没有隔离。

    至少我曾尝试过捕捉一些东西、这是极轻负载下的3V3输出(CCA 82R)(黄色)
    蓝色的那个是另一个输出(我想要的是12-15V)

    第二个输出不是开关的、它充当电阻分压器、当我在那里提供一些轻负载时、电压降至零、当我断开负载时、电压恢复、但比以前的值更低。

     

    BRS

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    如果转换器停止开关、所示通道将没有输出。 假设存在开关脉冲、但需要加以显示。 它们将等待您的波形。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    这是所有具有过流保护功能的直流转换器的正常行为、但此转换器甚至没有开始切换。

    只是发热、但功率 MOSFET 未进行开关、因为输出电压仅为零。

    基本上、转换器的输出就是热量。

    现在 Im 无法测量任何其他波形、因为我把它交给了我的朋友、他也是 Enneer、所以他会尝试找出某种方法给它加电、也许他会找到某种解决方案。

    就我进行测试而言、 转换器没有启动、当我为原电路板(应为该转换器供电的转换器)加电后、由于过载、转换器刚刚下降(在某些情况下)到4V 左右。

    我真的不明白芯片为什么不能正常启动...


    BRS

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    了解您的条件。 但对于异常器件、 首先需要检查 EN 和 Vin 是否达到上升阈值、芯片是否可以启动;第二需要知道 SW+Vin IL 波形、看看是否会有一些异常操作、而不是仅仅有发热和非开关的描述。 它们将等待您的波形。

    假设该器件会触发 OCP、因为 Vout 很低、芯片无法输出大电流。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我明白,所以我会尝试衡量你在周末和27.11所写的一切。 我会有时间完成这项工作、我的意思是、我会在线且
    (如果我的朋友让我返回电路板)我将把它放在工作台上并连接示波器。 我将在周末发送一些波形。
    感谢您抽出宝贵的时间来解决这个问题。

    BRS

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    感谢您的理解! 它们将等待您的波形。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我没有花费,但我今天能够测试板.

    Im 对结果非常失望、因为这是  我之前没有使用的最后一个 LM2717adj、而且它的行为仍然与其他的一样。

    下面是一些照片:

    首次上电后、我将触发设置为其中一个输出、然后 IC 被加热、我关闭了它、第二次下电上电时、输出电压为零。

    最后一个波形可能只是噪声。 在大家看来、分辨率是5mV。

    正如我之前所说的、这是我专门为该 IC 制造的测试板。

    感谢您的帮助

    度过一个美好的周末

    BRS

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ondra:

    Zixu 将检查您的波形并很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果长时间没有任何活动、我将关闭该主题。

    如果您还有其他问题、请 进行回复、该主题将重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:
    Im 仍在等待 Zixu 对我先前发送的波形的响应。

    您能告诉他吗? 他可能有很多工作,只是错过了这个来回应。

    谢谢!
    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ondra:

    好的、我要提醒 Zixu 检查您的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    很抱歉回复延迟。 以下是我的评论:

    1、我检查过布局,发现布局不好。  假设布局在这个问题上很关键。 您能帮助分享完整的布局吗?

    2.您能否确认 Vin 低于 LM2717的绝对值?  

    3. 3.3V 输出电压轨是否能够输出大电流?

    3.我只能得到这个问题的描述不需要的波形。 目前尚无法分析 show 波形。 由于目前12V 输出电压异常、您能帮助捕捉 Vin+SW2+IL2+Vout2吗?  

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:
    1)以下是一个图像的测试 lawou 也不工作: (即使与最新的新芯片)

    2)当然、我可以确认 Vin 远低于 LM2717的 Vmax
    3) 3)不是、您在波形中看到的、这是芯片首次初始启动(在制造测试之后)。   比以前的芯片死机要少
    4)好吧,我知道你想要所有的值在波形,但我只有2通道示波器(上部的图像来自友好的公司与4ch 示波器),无论如何,没有测量,电压上升在奇怪的"模式",你可以在示波器上看到。 然后它开始发热并死亡,所以捕捉更多波形是不真实的。

    根据这个原理、我把这块芯片拿来了、又找到了一个适合我需要的芯片。  
    我想、根据逻辑、Im 今天不打算再购买这款芯片、不是吗?
    芯片死了、即使我尝试直接在芯片的 VSW 桥臂上捕获一些东西、示波器下面也是零。

    我将使用已测试且正常工作的不同芯片(精确地说、除了一个芯片内有两个降压之外、我将使用两个降压)

    唯一的问题是,因为我买了5个这些,我只想赚钱回来,因为这些不工作.

    甚至在那里的时间比芯片的价值要高。 你知道,我只是想知道我是否犯了一个错误或什么,但据我所见,我没有,也许布局不理想,没有什么是理想的... 但其他合作者告诉我、该布局对于测试目的而言已经足够好了、换句话说、它应该可以正常工作)。

    Im 为您提供了所有原理图文件和布局文件、以便您进行检查。

    我很感激您的花时间、但我不想在这块芯片上花更多的时间。   
    请告诉我、我应该对我的芯片供应商 Mouser 说些什么、这就是我唯一的想法、因为我没有更多芯片来测量您想要的芯片。

    e2e.ti.com/.../LM2717_5F00_TEST_5F00_Sch.sche2e.ti.com/.../LM2717_5F00_TEST_5F00_Sch.brd

    谢谢你,Zixu。

     我祝你圣诞快乐!


    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ondrej:

    我已检查您的布局、找到这个问题可能与以下提示中显示的布局不当有关:

    1. Cin 应尽可能靠近 Vin 引脚和 PGND 引脚。 当前布局从 Cin GND PAD 到 LM2717 PGND 引脚的 GND 布线较长、这可能会严重触发无法启动的问题。

    2. FB 点选择不当,连接到电感端子。 这会让噪音耦合到 FB 引脚、使芯片异常运行。

         

    3.建议使用多边形平面进行 GND 连接,而不是使用布线。 长走线也会有噪声、这就会 让芯片工作异常。

    4. FB、SS、VC1、VC2、VBG、FSLCT 的元件应连接到 AGND、AGND 应单点连接到 PGND。 布局没有很好地遵循这条规则、尤其是对于 VBG 引脚、该引脚为内部控制电路提供稳定的基准。

    上述布局问题可能会导致 LM2717中显示的问题。 我建议修改电路板或采用新设计的布局来尝试解决您的问题。 要检查芯片是否损坏、请在数字万用表中使用二极管刻度:正极连接 GND、负极测试每个引脚、检查每个引脚是否有 ESD 二极管(SW 引脚除外)。 如果 ESD 二极管没有损坏、芯片就不会损坏、可能性很大。

    由于您的 Vin 小于 abs_max 值、我认为 LM2717未损坏、可以在修改布局后使用。

    BRS

    资旭